Поиск

Показать основное содержание

  • Зарегистрировать
  • Логин

Решения

Print page

Решения

Электроэнергетика

Принося наши передовые технологии и опыт в ваш проект

Электроэнергетика

Решения для электроэнергетики

Требования к повышению гибкости, эффективности и предсказуемости влияют на положение дел в электроэнергетике. В то же время отрасль должна сокращать простои, удовлетворять все более строгие законодательные нормативы и интегрировать растущий объем возобновляемых источников энергии.

Эффективные управление и автоматизация – вот ключ к решению этих и других проблем в энергетической отрасли, и Mitsubishi Electric предлагает комплексные решения для всей отрасли, от компонентов для электрических систем среднего и низкого напряжения до систем управления предприятием.

Имея заслуженную репутацию в мировой электроэнергетике, компания Mitsubishi Electric способна удовлетворить потребности владельцев заводов, поставщиков обслуживания или подрядчиков, создающих новые предприятия.

Управление энергоагрегатами (DCS)

Mitsubishi Electric имеет обширный опыт в распределенных системах управления (DCS), построенных на платформе управления энергоагрегатами, которая включает в себя широкий спектр: от полевых устройств, средне- и низковольтного распределительного оборудования до уровня автоматизации, систем управления процессами и уровня предприятия, и построена на основе устойчивых и надежных сетевых систем.

Электроэнергетика

Mitsubishi Electric предлагает специализированное решение распределенного управления (DCS) для энергетической промышленности, обеспечивающее наивысший уровень работоспособности, а также удовлетворяющее потребности в расширяемости и гибкости.

Идеально подходящая для использования в небольших региональных предприятиях или в возобновляемой энергетике, система PMSX®pro построена на ведущих в отрасли знаниях и опыте Mitsubishi Electric в области ПЛК и распределенных систем управления.

  • Высокая эксплуатационная готовность, отказоустойчивое решение
  • ]
  • Простая в использовании, с интуитивно понятным управлением
  • Простая в обслуживании
  • Онлайн-инжиниринг
  • Онлайн-расширяемость без нарушения работы
  • Инженерная библиотека функциональных блоков

Услуги Mitsubishi Electric простираются от поставки компонентов и программного обеспечения для установки и укладки кабеля, документации, строительства и управления проектом.

Управление и защита турбин

Для операторов паровых турбин Mitsubishi Electric разработала систему управления Turbiset, обеспечивающую простой способ обновления турбин, которые эксплуатируются уже десятилетие или более и могут иметь ожидаемый срок службы около 15-20 лет.

Паровые турбины являются критически важным оборудованием и должны оптимально управляться, чтобы извлекать максимум энергии из пара. Они также должны надежно защищаться для обеспечения неизменно надежной, безопасной круглосуточной работы.

Решение Turbiset для управления и защиты паровых турбин дает ответ на все эти вопросы. Построенная на базе лидеров рынка – оборудовании ПЛК и ЧМИ от Mitsubishi Electric, с обновлением существующих прикладных программ ПЛК, типичная конфигурация управления Turbiset может включать:

  • Регулятор пара
  • Регулятор давления пара в отборе
  • Регулятор противодавления пара
  • Ограничивающий регулятор
  • Регуляторы температуры
  • Защиту турбины
  • Моделирование процессов в турбине
  • Приложение ЧМИ
Электроэнергетика

Turbiset не зависит от оригинального производителя турбины, предоставляя простой и эффективный способ обновления. Компания Mitsubishi Electric способна поставить все оборудование вместе с блок-схемами программ, преобразованными для ПЛК прикладными программами, блок-схемами программ ПЛК, средой моделирования процессов в турбине, локальным приложение ЧМИ, схемами проводки и учебными материалами. В любой момент эксплуатации турбины операторы могут обновить систему управления согласно действующим стандартам, обеспечив повышение эффективности и надежности.

Электрический баланс предприятия

Компания Mitsubishi Electric скомпилировала полный портфель технологий для электрического баланса электростанций с возможностями полного инжиниринга и проектирования, управления проектами, монтажа и пусконаладочных работ. Таким образом, Mitsubishi Electric может предложить интеграцию под ключ для системы электрического баланса предприятия.

Электроэнергетика

  • Разработка и дизайн
  • Управление проектами
  • Монтаж и пусконаладочные работы
  • Решение для полной защиты
  • Средне- и низковольтное распределительное оборудование
  • Автоматические выключатели и трансформаторы

С испытанными решениями для электрического баланса электростанций по всему миру компания Mitsubishi Electric заслужила репутацию поставщика эффективного, надежного, безопасного и экономически выгодного оборудования.

Smart Power

Операторы все чаще ищут возможности сбалансировать спектр ресурсов, используя различные источники энергии: от обычных ископаемых видов топлива до возобновляемых источников энергии, через главные электростанции и подстанции, поэтому необходимы более интеллектуальные стратегии управления энергией. Требуется удаленный мониторинг, контроль и управление солнечными, ветро-, гидро- и гибридными станциями и подстанциями с повышенной доступностью данных в диспетчерской.

Электроэнергетика

Mitsubishi Electric предлагает решения от уровня полевых устройств до уровня контроля, включая технологии DCS и SCADA, для наиболее эффективных платформ управления предприятием, включая:

  • Управление виртуальной электростанцией
  • Управление гибридной электростанцией
  • Удаленный мониторинг и управление возобновляемыми и обычными электрогенерирующими ресурсами

Кроме того, позволяя операторам интегрировать и балансировать спектр различных источников энергии, Mitsubishi Electric использует такие инструменты, как РСУ PMSX®pro и программное обеспечение жизненного цикла Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) и объединяет их с другими технологиями управления и средневольтного распределительного оборудования для связывания отдельных источников электроэнергии в виртуальную электростанцию.

Addressing the impact of the introduction of renewables, the ageing of large power plants and the instability of oil and gas prices, the virtual and hybrid power plants provide an effective system to balance numerous variables in order to achieve an overall more predictable, economic and reliable supply system, with faster and more flexible response to fluctuations in the availability of different energy sources with the least cost possible.


YouTube – Не успели на вебинар? Запись всех вебинаров уже на нашем YouTube канале.
Посмотреть запись вебинара

Презентационный диск департамента – Презентационный диск департамента включает в себя каталоги, брошюры, видео, презентации и примеры внедрений.
FAdisk
Наверх