MITSUBISHI ELECTRIC Изменения к лучшему
Russia

Целостный подход к диагностическому техническому обслуживанию

 

Диагностическое техническое обслуживание

Производителям, стремящимся повысить эксплуатационную готовность станков и уменьшить незапланированное время простоя, чтобы реагировать на глобальную конкуренцию, необходимы методы, которые помогут управлять техническим обслуживанием и обеспечат максимально надежное производство. Мониторинг состояния предлагает интеллектуальный подход к техническому обслуживанию предприятия, обеспечивая оптимальную производительность оборудования и в то же время сводя к минимуму время простоя.

Решение интеллектуального мониторинга состояния (Smart Condition Monitoring, SCM) от Mitsubishi Electric предоставляет комплексный подход к мониторингу состояния отдельных станков и обеспечивает целостный подход к мониторингу состояния всего предприятия. Отдельные датчики обеспечивают встроенную "светофорную" предупреждающую индикацию на станке, но в то же время текстовая информация от многих датчиков передается через Ethernet на контроллер интеллектуальных датчиков для углубленного мониторинга и более подробного анализа.

Преимущества и функции

Технологические эффекты

Связывание нескольких датчиков в систему управления позволяет контроллеру анализировать параметры операции, отклоняющиеся от нормы, а ряд определенных условий тревоги формирует предупреждения, что необходимо внимание оператора.

SCM-анализ обеспечивает подробную диагностику, предлагает, где следует произвести дополнительные измерения, предоставляет обслуживающему персоналу более точную идентификацию ошибок с определением их причин и даже выдает текстовые сообщения с рекомендациями, какие меры требуются для исправления. Эта информация может быть передана по сети в систему верхнего уровня для анализа текущих тенденций по всему оборудованию предприятия.

  • Диагностическое техническое обслуживание за месяц до отказа
  • Надежный онлайн-мониторинг станка
  • Интеллектуальный мониторинг технологических процессов
  • Простая установка
  • Интуитивно понятная работа
  • Долговременное хранение хронологических данных
  • Гибкая, расширяемая система
  • Полное техобслуживание на базе диагностики станка

Функциональные возможности

Система интеллектуального мониторинга состояния поддерживает ряд функций, помогающих в диагностическом техническом обслуживании:

  • Обнаружение дефектов подшипников
  • Обнаружение разбалансировки
  • Рассогласование
  • Обнаружение недостаточной смазки
  • Измерение температуры
  • Обнаружение кавитации
  • Распознавание сбоя фазы
  • Обнаружение резонансной частоты

Области применения

Система интеллектуального мониторинга состояния преодолевает ограничения традиционных датчиков. Хотя они указывают на появление проблемы на отдельном станке, но не дают сведений о характере и серьезности этой проблемы. Система SCM обеспечивает лучшее решение для следующих видов оборудования:

  • Электродвигатели
  • Мотор-редукторы
  • Вакуумные и жидкостные насосы
  • Вентиляторы и воздуходувки
  • Редукторы
  • Компрессоры
  • Шпиндели и станки
  • Сепараторы и декантеры

Smart Condition Monitoring Kit от компании Mitsubishi Electric – мощные комплексные решения, обеспечивающие простую интеграцию в существующие приложения. По сравнению с стандартными концепциями мониторинга модульные, готовые к подключению системы анализируют не только такие классические данные станков, как температура, но и параметры, зависимые от вибрации.

Mitsubishi Electric предлагает три различных комплекта:

SCM Kit DRIVES для энергоэффективных устройств с интеграцией максимум 2-х датчиков
SCM Kit COMPACT для максимум 6 датчиков
SCM Kit MODULAR для максимум 14 датчиков и других функций

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

SCM Kit DRIVES представляет собой готовое встраиваемое решение для мониторинга, предназначенное для стационарной установки и интеграции в существующие приложения. Такой уровень интеграции стал возможным благодаря использованию трех отдельных, мощных компонентов: преобразователя частоты, дисплея оператора и предустановленного датчика вибрации. Преобразователь частоты, входящий в состав комплекта – ваш козырь в любой задаче, использующей приводы. Система может быть расширена максимум до двух датчиков. Простота внедрения достигается с помощью автоматического конфигурирования и дисплея – подключить устройство может даже человек, не имеющий экспертного уровня знаний в области мониторинга состояний.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Интеллектуальный мониторинг состояния, Комплект-1 COMPACT

Простое решение. Комплект-1 SCM (SCM Kit-1 COMPACT) является одним из наших SCM-решений с исключительными характеристиками, уменьшающими дорогостоящие простои. Это полностью предварительно настроенное решение для мониторинга состояния для новых или существующих приложений с одним датчиком вибрации, при необходимости расширяемое до шести датчиков.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Простое решение. SCM Kit-1 MODULAR XL – одно из наших решений SCM, которое отличается исключительной стоимостью и тем, что сокращает дорогостоящие простои. Это полностью предварительно сконфигурированное решение для мониторинга состояния в новых или существующих приложениях с одним датчиком вибрации, имеющее возможность расширения до четырех датчиков. Решение генерирует текстовые аварийные сообщения с предложениями по техническому обслуживанию, временной меткой и отображением состояния/диагностики для диагностического технического обслуживания и ремонта. Возможна удаленная визуализация через сервер VNC в локальной сети или извне через маршрутизаторы, а также поддержка Industry 4.0 с двунаправленной непрерывной обработкой данных. Этот пакет – ваш козырь при необходимости модернизации с поддержкой диагностического технического обслуживания.

Обратите внимание: для приложений, имеющих свыше четырнадцати датчиков, таких как производственные линии и крупные системы, Mitsubishi Electric предлагает решения SCM, создаваемые на основе проектов. В таких случаях свяжитесь, пожалуйста, с представителем отдела продаж Mitsubishi Electric.