• Зарегистрировать
  • Логин

Актуальная информация

Print page

Панели оператора

Информация из первых рук

Последние новости

2017-09-04 – Mitsubishi Electric приглашает на выставку "Станкостроение-2017"!

Приглашаем посетить наш стенд на выставке «Станкостроение-2017», которая состоится 10 – 13 октября 2017 года в МВЦ “Крокус-Экспо”, Павильон1. Специалисты нашей компании с радостью ответят на Ваши вопросы о платформе e-F@ctory, новинках линейки систем ЧПУ, наиболее эффективных решениях для станочных парков. Получить бесплатный билет можно на сайте выставки: http://www.stankoexpo.com/ Ждем Вас!

Панели оператора

2017-03-31 – Уведомление о снятии с производства

Компания ООО «Мицубиси Электрик (Рус)» настоящим уведомляет Вас о снятии с производства панелей оператора GT1030. Панели оператора GT1030 успешно продавались в течение длительного времени, однако, в настоящее время Mitsubishi Electric представляет новую серию GT2104 в качестве преемника, поэтому мы сообщаем Вам об официальном прекращении производства серии GT1030.

2016-09-05 – Приглашение на "Агропродмаш-2016"

Компания Mitsubishi Electric приглашает Вас посетить наш стенд на 21-й международной специализированной выставке «АГРОПРОДМАШ-2016», которая состоится 10 – 14 октября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва

2015-06-01 – Приглашение на учебный семинар по системам промышленной автоматизации (г. Новосибирск)

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Консорциумом «Энергоэффективная Сибирь» и ООО «Электротехнические системы Сибирь» — официальным системным интегратором мирового производителя Mitsubishi Electric на территории РФ — приглашает Вас посетить учебный семинар.

2014-06-06 – Новая серия панелей оператора GOT 2000

C июля - августа 2014г. будут доступны к заказу панели оператора GOT2000 GT27 и GT25. GT27 – это новая усовершенствованная модель с мультисенсорным управлением, а панели оператора серии GT25 характеризуются высокой производительностью и привлекательной ценой.GT27 и GT25 являются сенсорными панелями оператора, пришедшими на замену GOT1000 GT16 .

2014-02-15 – Кампания FX3GE+GOT расширена

Продолжается специальная акция Mitsubishi Electric по использованию комбинации оборудования, где на выгодных условиях Вам предлагается готовая система управления в виде моноблочного промышленного контроллера FX3GE и панели оператора последнего поколения GOT 1000, GT14 а также прикладное ПО для их программирования. Узнайте подробности, написав по адресу: automation@mer.mee.com

2013-11-25 – Панель оператора GT16 серии GOT 1000 с функцией удаленного контроля ПК

Мы рады объявить о выпуске GT16 с функцией удаленного контроля ПК. Что такое функция удаленного контроля ПК через GT16? • Функция дистанционного управления GT16 позволяет с помощью Ethernet связи удаленно подключаться и контролировать Ваш ПК через панель оператора. Для этого необходимо просто ввести ключ в панель оператора GOT (по аналогии с VNC).

2013-11-03 – Новая панель GT14 Handy GOT семейства GT14

Мы рады объявить о выпуске панели GT14 Handy GOT семейства GT14. Данные панели заменят серию переносных панелей GT11. GT14 Handy GOT является переносным вариантом модели GT14-серии. Основные особенности модели: • Встроенная память 9 Мб • SD-слот для регистрации данных • USB- порт • Встроенный Ethernet-порт • LED подсветка • На 24% меньше размер передней панели • На 0,21 кг легче

2013-09-05 – Новая АКЦИЯ от Mitsubishi Electric (FX3GE+GT14)

Для продвижения последних разработок в области промышленных средств автоматизации, компания Mitsubishi Electric запускает специальную акцию по использованию комбинации оборудования, где на выгодных условиях Вам предлагается готовая система управления в виде моноблочного промышленного контроллера FX3GE и панели оператора последнего поколения GOT 1000, GT14 а также прикладное ПО для их программ.

* Примечание: Авторские права на тексты и иллюстрации принадлежат Mitsubishi Electric. Их разрешается свободно использовать исключительно для того, чтобы сообщать о компании Mitsubishi Electric или о нашей продукции. Использование этих текстов и иллюстраций по иному назначению требует согласия с нашей стороны.

Запросы
Контакты
FAQ
Справка