• Зарегистрировать
  • Логин

Актуальная информация

Print page

Приводы и движение

Информация из первых рук

Последние новости

2017-09-04 – Mitsubishi Electric приглашает на выставку "Станкостроение-2017"!

Приглашаем посетить наш стенд на выставке «Станкостроение-2017», которая состоится 10 – 13 октября 2017 года в МВЦ “Крокус-Экспо”, Павильон1. Специалисты нашей компании с радостью ответят на Ваши вопросы о платформе e-F@ctory, новинках линейки систем ЧПУ, наиболее эффективных решениях для станочных парков. Получить бесплатный билет можно на сайте выставки: http://www.stankoexpo.com/ Ждем Вас!

Приводы и движение

2016-10-31 – Industry 4.0 от Мицубиси Электрик на выставке SPS IPC Drives 2016

На прошедшей в ноябре 2016г выставке SPS IPC Drives Mitsubishi Electric представила свое портфолио продукции и услуг, разработанных с целью реализации индивидуальных задач Клиента. Стенд стал крайне интересен не только для изучения новинок в области прикладных решений автоматизации, но и как площадка для обмена опытом и идеями.

2016-09-05 – Приглашение на "Агропродмаш-2016"

Компания Mitsubishi Electric приглашает Вас посетить наш стенд на 21-й международной специализированной выставке «АГРОПРОДМАШ-2016», которая состоится 10 – 14 октября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва

2015-06-01 – Приглашение на учебный семинар по системам промышленной автоматизации (г. Новосибирск)

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Консорциумом «Энергоэффективная Сибирь» и ООО «Электротехнические системы Сибирь» — официальным системным интегратором мирового производителя Mitsubishi Electric на территории РФ — приглашает Вас посетить учебный семинар.

2014-04-13 – Преобразователи частоты FR-A800

Передовые преобразователи частоты Mitsubishi Electric FR-A800 будут доступны на складе с апреля 2014 года, все версии от 0.4 до 280кВт. Преобразователи частоты мощностью от 315кВт до 500кВт будут разделены на части: выпрямитель FRCC2 и инвертор FR-A842. Это позволит упростить установку и предоставить возможность использовать экономичное решение с общим звеном постоянного тока.

2014-03-05 – ЭМС фильтры для MR-J4

Существующие ЭМС фильтры для сервоусилителей серии MR-J3 были протестированы для использования с новой серией MR-J4. Все фильтры успешно прошли испытание, и теперь их можно заказать для серии MR-J4. Кроме того, Mitsubishi Electric предлагает новые фильтры, предназначенные для многоосевых усилителей различных размеров и один новый фильтр для моделей MR-J4-350x4.

2013-11-19 – MR Configurator2 1.21

Анонс новой версии MR Configurator2 1.21 . Основные отличия от предыдущей версии 1.19: - совместимость с Windows 8 - поддержка двигателей серии HG-SR напряжения питания 400В - поддержка нового модуля позиционирования LD77MS

2013-10-25 – Объявление о прекращении производства MR-J2S серии

Серия MR-J2S имеет длительный период успешных продаж- 14 лет с момента выпуска. Несмотря на это, компания Mitsubishi Electric столкнулась с проблемами в поддержании производства этой модели, поскольку некоторые электронные компоненты устарели, и их стало чрезвычайно трудно получить. Поэтому мы должны объявить о прекращении производства серии MR-J2S .

2013-10-01 – Новые модули LD77MS2/4/16 для контроллеров L-серии

Выпуском работающих по сети SSCNETIII / H модулей движения LD77MS2, LD77MS4 и LD77MS16 Mitsubishi Electric расширяет свою линейку простых модулей движения для серии MR- J4. Модули могут использоваться для простого позиционирования, но они также обладают многими продвинутыми функциями управления, реализованными на базе ПО GX Works, например такие как синхронизация осей, электронный кулачок, и т.д

2013-09-18 – Новый сервопривод MR-JE

Мы рады объявить о выпуске нового сервопривода MR-JE. Серия MR-JE была разработана для достижения высокой производительности и в целях получения простой в использовании сервосистемы для всех видов машин.Данный продукт разработан на основании Ваших многочисленных запросов об универсализации сервосистем бюджетной серии, а также расширения её мощностного диапазона до 3 киловатт.

2013-09-17 – Wi-Fi для преобразователя

Беспроводной доступ к настройкам и управлению преобразователем частоты при помощи установки Wi-Fi адаптера. Теперь посредством радиопередачи можно получить возможность управлять, диагностировать и отлаживать привод, не имея прямого подключения к нему. Данная возможность позволит управлять приводами, когда невозможно кабельное подключение,или преобразователь расположен на подвижных элементах машины

2013-09-01 – Новая серия преобразователей частоты A770 для питающей сети 690 В

Mitsubishi Electric расширяет линейку флагманской серии преобразователей FR-A . Новый FR-A770 сочетает в себе успешные возможности преобразователя и проверенные функции серии FR-A700 с возможностью запуска в сети 690В, используемой на судах и разработках месторождений. На данный момент доступны две модели FR-A770: 355/400кВт и 560 кВт.

2011-05-28 – Мощный, компактный преобразователь частоты Mitsubishi Electric с функциями безопасности в стандартном исполнении

Компания Mitsubishi Electric представила новое поколение компактных преобразователей частоты, в которых реализована концепция встроенной функции безопасности следующего уровня. Будучи преемником популярного преобразователя частоты серии FR-E700, новая модель FR-E700SC-EC обеспечивает аналогичную мощность и универсальность, но в то же время отличается усовершенствованной защитой.

* Примечание: Авторские права на тексты и иллюстрации принадлежат Mitsubishi Electric. Их разрешается свободно использовать исключительно для того, чтобы сообщать о компании Mitsubishi Electric или о нашей продукции. Использование этих текстов и иллюстраций по иному назначению требует согласия с нашей стороны.

Запросы
Контакты
FAQ
Справка