• Зарегистрировать
  • Логин

Актуальная информация

Print page

Прогр.контроллеры

Информация из первых рук

Архив - Программируемые контроллеры

2010-11-09 – КОМПАНИЯ МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК ВЫПУСТИЛА ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ ПЛК MELSEC FX

Компания Мицубиси Электрик вошла в историю мирового рынка автоматизации, произведя и продав свой десятимиллионный ПЛК MELSEC FX. Появившаяся в 1981 году серия контроллеров FX (в те годы – серия F) произвела революцию на рынке ПЛК и вывела его на новый уровень, предоставив покупателям компактный контроллер с высокими показателями и гибкостью, ранее присущими только большим системам управления.

2010-04-02 – Трехлетняя гарантия Mitsubishi Electric обеспечивает уверенность в инвестициях

Европейское подразделение компании Mitsubishi Electric объявила о продлении стандартной гарантии на свои устройства управления и контроля до 3 лет. Данная гарантия распространяется на контроллеры семейств Alpha, FX, System Q и iQ Platform, а также на панели оператора семейства GOT, приобретенных у официальных дистрибьютеров.

2009-12-07 – Обновление в семействе FX

Новый моноблочный контроллер FX3G

2009-06-04 – iQ: новый взгляд на функциональность модульного ПЛК

2008-12-17 – Резервированные контроллеры System Q для автоматизации непрерывных технологических процессов

2008-12-12 – Alpha XL: Новые возможности малого контроллера

2008-12-12 – Диспетчеризация зданий

2008-09-05 – Combined controller and control unit functionality

A flexible integrated solution for closed-loop control tasks in process applications.

2008-10-31 – 30 Years of Mitsubishi Electric in Germany

Automation technology then and now – still ahead of its time.

2008-09-23 –

Решения для линий автоматического розлива от Mitsubishi Electric

2008-09-05 – Transparent Processes are the benefit

Powerful eMES interface module supports service-oriented architectures.

2008-05-08 – Применение контроллеров и преобразователей частоты Mitsubishi Electric для управления системами отопления, горячего водоснабжения и вентиляции

2008-03-05 – Повышение эффективности и производительности на промышленных предприятиях:

Mitsubishi Electric представляет новую платформу контроллеров iQ.

2008-03-19 – Применение контроллеров System Q для автоматизации технологических процессов в нефтеперерабатывающей промышленности

2008-01-07 – Компактные контроллеры для управления движением

В программируемые контроллеры MELSEC FX3U встроены обширные функции позиционирования. В сочетании с новым модулем позиционирования FX3U-20SSC-H, контроллер MELSEC FX3U способен управлять уже 16 сервоприводами.

2008-01-07 – Контроллеры Mitsubishi Electric управляют промышленными процессами

Применение MELSEC System Q в качестве системы для управления процессами в пищевой промышленности

2007-06-06 – С 26 по 28 сентября в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет специализированная выставка по промышленной автоматизации ПТА-2007

С 26 по 28 сентября в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет ежегодная специализированная выставка по промышленной автоматизации и встраиваемым системам «Передовые Технологии Автоматизации – 2007», где компания Mitsubishi Electric помимо оборудования, уже отлично зарекомендовавшего себя во всем мире, представит свои последние разработки в области промышленной автоматизации. Добро пожаловать на наш стенд D 11, где Вы сможете не только познакомиться с новинками, но и получить консультации квалифицированных специалистов по интересующим вопросам. Вы можете получить бесплатный пригласительный билет на выставку ПТА-2007. Для этого необходимо заполнить анкету.

2007-05-02 – На индустриальной выставке Hannover Messe – 2007 с 16 по 20 апреля Mitsubishi Electric

представила полный спектр комплексных решений по применению систем автоматизации в промышленном производстве. Подробный фотоочет о выставке находится в файле приложения.

2006-04-18 – Mitsubishi Electric продолжает расширять платформу автоматизации MELSEC System Q.

Выпущен процессорный модуль для программирования на языках высокого уровня (C/C++) Q06CCPU (C Controller).

2006-04-04 – Коммуникационный модуль Modbus для контроллеров серии System Q

Mitsubishi Electric выпустила новый коммуникационный модуль Modbus для ПЛК серии System Q - QJ71MB91.

2005-09-06 – Получен сертификат ГОСТ Р на компактные программируемые контроллеры.

2006-09-06 – Получен сертификат ГОСТ Р на модульные программируемые контроллеры.

2005-08-23 – Получено разрешение Ростехнадзора.

Получено разрешение Ростехнадзора на весь спектр продукции промышленной автоматики Mitsubishi Electric.

* Примечание: Авторские права на тексты и иллюстрации принадлежат Mitsubishi Electric. Их разрешается свободно использовать исключительно для того, чтобы сообщать о компании Mitsubishi Electric или о нашей продукции. Использование этих текстов и иллюстраций по иному назначению требует согласия с нашей стороны.

Последние новости

Запросы
Контакты
FAQ
Справка